您好!
我的 bq24072连接方式如下:
EN2:1和 EN1:0 (未如图所示)、因此电流限制应由 ILIM 确定。
当我连接一个最大2.1A 的外部 USB 充电器时、~Δ I CHG LED 会亮起、但电池不会充电。 我测量了 ISET 两端的电压、该电压仅为0.4mV、转换为0.14mA 的充电电流。 尽管此电路的计算充电电流应为800mA。 当负载运行时、VSUP 消耗的电流不超过600mA、而当负载未运行时、消耗的电流小于5mA。
您能否提出充电电流为何如此低的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的 bq24072连接方式如下:
EN2:1和 EN1:0 (未如图所示)、因此电流限制应由 ILIM 确定。
当我连接一个最大2.1A 的外部 USB 充电器时、~Δ I CHG LED 会亮起、但电池不会充电。 我测量了 ISET 两端的电压、该电压仅为0.4mV、转换为0.14mA 的充电电流。 尽管此电路的计算充电电流应为800mA。 当负载运行时、VSUP 消耗的电流不超过600mA、而当负载未运行时、消耗的电流小于5mA。
您能否提出充电电流为何如此低的建议?