This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:充电电流过低

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741797/bq24072-charging-current-too-low

器件型号:bq24072

您好!  

我的 bq24072连接方式如下:  

EN2:1和 EN1:0 (未如图所示)、因此电流限制应由 ILIM 确定。

当我连接一个最大2.1A 的外部 USB 充电器时、~Δ I CHG LED 会亮起、但电池不会充电。 我测量了 ISET 两端的电压、该电压仅为0.4mV、转换为0.14mA 的充电电流。 尽管此电路的计算充电电流应为800mA。  当负载运行时、VSUP 消耗的电流不超过600mA、而当负载未运行时、消耗的电流小于5mA。

您能否提出充电电流为何如此低的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tandeep、
    有些电阻器值很难看到。 您在 ILIM 上有多少欧姆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电阻器值如下:
    ILIM:1.18k
    ISET:1.13k
    TS:10K
    TMR:未连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tandeep、
    当 OUT 上无负载时、器件是否会充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不是。 如果 OUT 没有负载、PGOOD 和 CHG LED 也不会亮起。
    当 OUT 上无负载时、到 VBATT 的输出为3.78V、这是电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生这种情况时、输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当未连接负载且电池也不存在时、Vout 为4.37V。
    当未连接负载且存在电池时、输出电压为4.10V
    在上述任何一种情况下、CHG 和 PGOOD LED 均未亮起。

    如果连接了负载、CHG 和 PGOOD LED 将亮起。 存在电池时的输出电压为4.10V、没有电池时的输出电压为4.37V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tandeep、
    听起来不正确。 当 bq24072上没有电池时、VOUT 应为3.4V。 您能告诉我 IC 上的标记是什么吗? 此外、检查 IN、BAT 和 OUT 引脚是否短路、并让我知道此问题发生时的输入电流是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池不存在时、VOUT 为4.31V。 当我放置一个充满电的电池(使用外部充电器充电)时、CHG LED 按预期关闭。 IC 上的标记为:PAP TI 74 Z64W。 我已经检查了 IN、BAT 和 OUT 引脚上的短路、并且没有短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的主要问题是电池不充电、无论负载是多少、这种情况都会发生。 负载接通时的输入电流为160-220mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tandeep、
    您能否在充电器未充电时检查 TS 引脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论电池是否连接、TS 引脚读数都为0V。 充电器从不充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tandeep、
    TS 引脚需要处于适当的充电阈值0.3V 和2.1V 之内。 请在 TS 引脚上放置一个10K 欧姆电阻器、并再次检查您是否不打算使用 TS 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 TS 到 GND 之间已经有一个10K 欧姆电阻器、如原理图所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用源表在 TS 引脚上连接0.5V 电压、并检查电池是否开始充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我从外部将0.5V 连接到 TS、则 VBATT 现在为4.11V。 这表明电池正在充电。 负载下电路的输出电压仍为4.34V。
    TS 引脚上的有效电阻为5k Ω。 TS 是否也在内部下拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我使用的是已充电的电池、已为上述回复提供4.11V 电压。
    校正:如果我从外部将0.5V 连接到 TS、则 VBATT 现在为3.95V。 所以我不认为电池仍在充电。 如果 TS 为0V、则 VBAT 为3.78V (电池电压)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当0.5V 连接到 TS 时、流入电池的电流是多少? 输入电流是否增大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将0.7V 连接到 TS 时、在没有任何负载的情况下、电池电流增加到400mA、而在负载情况下、电池电压为3.99V 和570mA。 这表明电池正在充电。 如果我移除了0.7V 偏置电压(10K 电阻器接地仍然连接)、则输入电流在无负载下降至0、在负载下降至170-200mA (来自我的电路)。
    我无法理解为什么 TS 上的10k 电阻器无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tandeep、

    根据您的器件标识、您似乎有 BQ24072T、它具有基于电压的 TS 功能、而不是具有基于电流的 TS 的 bq24072。 这就是 TS 功能未按预期运行的原因。 请查看 BQ24072T 数据表、了解如何配置 BQ24072T TS 引脚。