This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA /香料/ TPS54240:跟踪功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54240, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740902/tina-tps54240-the-tracking-function

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS54260

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我下载了一个文件进行仿真、但 SS/TR 无法通过外部电压进行调节。
跟踪功能不起作用。

TPS54240和 TPS54260的结果相同。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将您的查询转发给建模团队以获得支持。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    似乎对我来说工作正常。 请参阅以下结果。 请确保 SS/TR 上的电压足够高于0.8V、如下所示(我选择1V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Nikhil

    您提供的方案的 TR 功能可以很好地工作、因为纯源连接到 SS 引脚。

    如果您使用电阻分压器而不是纯源、该怎么办?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否按照这些指南连接您的电路、以便我们进一步了解这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nikhil
    您是否有与方案匹配的 Mathcad 计算?
    我将在 TPS54240或 TPS54260上设计风扇控制器(调节电压)。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我不确定您的最后一个问题是否与系统设计有关--如果是,请随时发布到此论坛。

    e2e.ti.com/.../196

    如果您有任何与仿真相关的问题、我很乐意为您提供帮助、但我需要根据前面的消息进行仿真设置。