请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS54260
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好
我下载了一个文件进行仿真、但 SS/TR 无法通过外部电压进行调节。
跟踪功能不起作用。
TPS54240和 TPS54260的结果相同。
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
我不确定您的最后一个问题是否与系统设计有关--如果是,请随时发布到此论坛。
如果您有任何与仿真相关的问题、我很乐意为您提供帮助、但我需要根据前面的消息进行仿真设置。