This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:强制终止

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739330/bq25050-forced-termination

器件型号:BQ25050

大家好、  

我们在产品中使用的是 BQ25050充电器。 它运行良好、但我们在生产中添加了一个测试步骤、我们希望在组装后测量系统功耗。 系统的功耗在100uA 范围内、因此由于电池电流至少为95mA、且电流测量精度为7%、因此系统功耗将在电池充电电流中自行降低。 为了解决该问题、我们要做的是让 BQ25050关闭 Qbat FET 并在 OUT 引脚上调节4.2V 电压。 根据 BQ25050数据表中的表2、您可以发送1个脉冲、它应该会终止充电。 我正在测量 USB 端口侧的电流、可以看到、在发送强制终止脉冲后大约有30ms 长的时间、此时它似乎会终止充电、但随后会再次启动。 如果我首先发送 Force on 命令(3个脉冲)、然后强制终止命令没有发生任何情况、因此看起来30ms 的无电荷实际上是强制终止触发。  

这是系统状态:

电池电压约为3.9V

OUT 连接到系统。

TS 连接到一个47k NTC 电阻器

Ctrl 脉冲在0.5ms 内处于高电平。  

CHG 通过 MCU GPIO 被拉高

IMON 通过一个1k 电阻器接地

我出了什么问题?  为什么充电周期在大约30ms 后重新开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您使用 E2E 论坛。
    我将调查您的问题、并尝试在今天或明天晚些时候进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    感谢您查看此内容。 您是否找到了任何解决方案?

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间、实验室设置不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我明白、感谢您的努力。 与此同时、我继续调试我们的系统、但状态仍然相同、无法正常工作。  

    那么下一步是什么? 您是否对设置工作所需的时间有任何了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我开始认为这不是一项受支持的功能。 数据表指出、只要 Vbat 低于 Vout 65mV、它就会启用补充模式、典型抗尖峰脉冲计时器为25ms。 强制终止的1个脉冲可能是"将 Ctrl 拉高以禁用芯片"的糟糕措辞。 我们已开始为此寻找其他解决方案。 禁用芯片会将 Qbat 栅极钳位到低电平、因此这不是一种解决方案。 将 TS 短接至接地将欺骗芯片、使其认为电池过热并终止充电。 芯片仍将消耗几 mA 电流、但如果这是足够可重复的、它仍将解决我们在足够高的程度上测量系统功耗的问题(我们正在尝试发现 MLCC 泄漏)。  

    您对此有何看法 ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    一周过去了,您是否有更多信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该已经收到了我的电子邮件、我想与您一起在这条离线的路上工作。