大家好、
我们在产品中使用的是 BQ25050充电器。 它运行良好、但我们在生产中添加了一个测试步骤、我们希望在组装后测量系统功耗。 系统的功耗在100uA 范围内、因此由于电池电流至少为95mA、且电流测量精度为7%、因此系统功耗将在电池充电电流中自行降低。 为了解决该问题、我们要做的是让 BQ25050关闭 Qbat FET 并在 OUT 引脚上调节4.2V 电压。 根据 BQ25050数据表中的表2、您可以发送1个脉冲、它应该会终止充电。 我正在测量 USB 端口侧的电流、可以看到、在发送强制终止脉冲后大约有30ms 长的时间、此时它似乎会终止充电、但随后会再次启动。 如果我首先发送 Force on 命令(3个脉冲)、然后强制终止命令没有发生任何情况、因此看起来30ms 的无电荷实际上是强制终止触发。
这是系统状态:
电池电压约为3.9V
OUT 连接到系统。
TS 连接到一个47k NTC 电阻器
Ctrl 脉冲在0.5ms 内处于高电平。
CHG 通过 MCU GPIO 被拉高
IMON 通过一个1k 电阻器接地
我出了什么问题? 为什么充电周期在大约30ms 后重新开始?