This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:过流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738343/tps2546-overcurrent

器件型号:TPS2546

您好!

当发生过流但未超过过流故障计时器(数据表中的典型值为8.2sec)时、是否有任何方法可防止 IN 上的压降(当 OUT 处出现压降时)。

下面是一个情况、在 CH-3处为输出、在 CH-1处为输入。  您可以看到、当发生浪涌电流时、CH-3会短暂下降、同时 CH-1也会出现类似的下降。  此时是否有任何方法可以使 CH-1保持恒定?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    我们可以在输入电压或输出电压上添加更多电容吗? 谢谢你。

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    您是否能够测试添加更多电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    我要将其移至"已解决"状态、因为它已有一周以上没有更新。 如有必要、请回复此消息重新打开。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    很抱歉耽误你的回答。  客户确认在此处添加电容器很有帮助、但仍想知道芯片中是否存在针对此类情形的保护机制。  您可以确认这一点吗?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    此故障似乎是由电流瞬态引起的。 我们建议添加更多电容的原因是为了提供额外的电荷存储、以便在不导致电流限制的情况下吸收瞬态。

    现在可以防止在增加电容后发生这种情况。