请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 您好!
当发生过流但未超过过流故障计时器(数据表中的典型值为8.2sec)时、是否有任何方法可防止 IN 上的压降(当 OUT 处出现压降时)。
下面是一个情况、在 CH-3处为输出、在 CH-1处为输入。 您可以看到、当发生浪涌电流时、CH-3会短暂下降、同时 CH-1也会出现类似的下降。 此时是否有任何方法可以使 CH-1保持恒定?
谢谢!
安东尼