This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741216/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

在4KW 大功率下工作时,如何为 UCC28950选择 L shim?

在 XLS 文件 SL222D 中、当 L PRIMERY LEKAGE 变压器高电平时、7.5UH L SHIM 在这种情况下、RESOULT 为负时、NESSERY 使用 L SHIM 或可能从设计中删除 L SHimi 如何计算软 SWICHING 的死区时间

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamidi、
    感谢您关注 UCC28950。 您能否提供有关用于 XLS 文件计算的项目规格的更多信息? 或者、您可以在填写参数后向我发送 UCC28950的 xls 文件。
    对于匀场电感器、该电感器的能量会尝试对初级 MOS 的输出电容能量进行充电和放电。 在 UCC28950 xls 文件中、平均输出电容是一个大致的估算值。
    从 xls 文件中、如果变压器的 Llk 足够大、则 Ls 将为负、Ls 可能不需要。 正如我说过的、主 MOS 的输出电容是非线性的、很难进行精确的估算、因此、如果我们需要在目标负载下优化 ZVS、最好留一个位置进行 LS 调试。
    对于死区时间设置、我建议您按照数据表第56-58页进行操作。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    我为您提供 XLS 文件和我的 MOSFET 数据表、并转接以前的内核输入390V 输出为180V 20A

    变压器10:5:5 ER64/13/51  

    请告知 Min L 是可以实现的、以便于设置和调试  

    现在、我在空载情况下将2.2UH 的 BOUT ZVFS 死区时间设置得非常大、并且在 TRANSFORMERE 引脚损坏(600V 3A)超过600V 的情况下过冲了一些时间二极管上拉至 VCC

    请注意、一个次级变压器我不使用 MOSFET 仅使用2个快速二极管、因为电流在一段时间内不会因电压损坏二极管(600V 30A)而过高

    我的 be 需要添加锁模?

      

    此致  

    Omid Hamidi

    e2e.ti.com/.../ER64_5F00_13_5F00_51.pdf

    e2e.ti.com/.../DAVID.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hamidi,
    较大的 LS 将导致更多电流通过初级钳位二极管。 对我来说、LS 是2.2 μ H。
    我不能回答您的问题、您是说初级钳位二极管损坏了吗?
    您使用哪种钳位二极管、您能否向我发送数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    感谢您关注我的问题  

    我测试了两个二极管、我为您提供数据表  

    请给我一封电子邮件地址、我将向您发送更多数据

    此致

    Omid Hamidi

    e2e.ti.com/.../ES3J_5F00_datasheet.pdfe2e.ti.com/.../ES5J.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamidi、
    我的电子邮件是:wenbin-huang@ti.com.We 可以通过电子邮件讨论此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我收到了 David 发来的电子邮件。 让我们把这个问题脱机。 我要提到的一点是、ES3二极管的额定电流为3A、我们在 UCC28950的 EVM 上使用了这些二极管、但这些设计的功率为600W、而不是4kW。
    此致
    Colin