在4KW 大功率下工作时,如何为 UCC28950选择 L shim?
在 XLS 文件 SL222D 中、当 L PRIMERY LEKAGE 变压器高电平时、7.5UH L SHIM 在这种情况下、RESOULT 为负时、NESSERY 使用 L SHIM 或可能从设计中删除 L SHimi 如何计算软 SWICHING 的死区时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、David
我为您提供 XLS 文件和我的 MOSFET 数据表、并转接以前的内核输入390V 输出为180V 20A
变压器10:5:5 ER64/13/51
请告知 Min L 是可以实现的、以便于设置和调试
现在、我在空载情况下将2.2UH 的 BOUT ZVFS 死区时间设置得非常大、并且在 TRANSFORMERE 引脚损坏(600V 3A)超过600V 的情况下过冲了一些时间二极管上拉至 VCC
请注意、一个次级变压器我不使用 MOSFET 仅使用2个快速二极管、因为电流在一段时间内不会因电压损坏二极管(600V 30A)而过高
我的 be 需要添加锁模?
此致
Omid Hamidi
你(们)好、David
感谢您关注我的问题
我测试了两个二极管、我为您提供数据表
请给我一封电子邮件地址、我将向您发送更多数据
此致
Omid Hamidi
e2e.ti.com/.../ES3J_5F00_datasheet.pdfe2e.ti.com/.../ES5J.pdf