This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:数据表讨论了如何将同步整流器用于自举二极管。 哪一个以及如何连接它?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741813/lmg1210-the-datasheet-talk-about-using-a-synchronous-rectifier-for-the-bootstrap-diode-which-one-and-how-to-connect-it

器件型号:LMG1210

我有关于 LMG1210的技术问题。

数据表中编写了(第9.2.2.2节"自举二极管选择"):"对于低侧 FET 导通时间小于20ns 的极低情况、TI 建议将小型 GaN FET 用作同步自举、而不是二极管。 在这种情况下,TI 建议... 将同步自举的源极直接连接到 VDD。"

我理解这一部分、因此我用 GaN FET 替换了二极管、并将 FET 的源极连接到 VDD、漏极连接到电容器、栅极连接到源极。 我只使用 FET 的(非常快)体二极管、对吧?

但当我这么做时(使用 EPC 的 GaN FET)、高侧开关的最大电压约为3.3V、这是由体二极管的反向漏源特性导致的。 或者我是否理解了错误?

您是否以电路为例? 还是 GaN FET、您使用它测试了 LMG1210的自举电路?

我想将 LMG1210与 EPC 的 EPC2111 GaN 半桥配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的关注、让我制作一个 SBD 来展示连接、并通过设计确认最佳解决方案、并在明天更新。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面是 EPC EVM 板的同步自举电路(epc-co.com/.../EPC9066_qsg.pdf)

    当 LO 引脚为高电平时、同步自举 FET 的栅极通过 R45充电。

    C45将栅极推至高于5V 电源轨的5V)当 LO 变为低电平时、栅极通过二极管 D45快速拉回到5V (自举器件上的0 VGS)。 因此、自举 FET 在 LO 开启时开启、而在 LO 关闭时关闭

    当低侧导通时、自举电容器的充电速度要快得多、因为它是通过导通 FET 而不是通过二极管进行充电的。

    由于 GaN 没有涉及"二极管"反向导通的少数载流子、因此也没有 Qrr。

    这是 DS 中引用的最佳解决方案。 如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这个答案很有帮助。

    此致、
    阿恩