请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
如果我不使用 USB 接口、而只使用 I2C 或引脚配置、是否可以强制 PMID 引脚上的最大电流为3.1A?
此致、
塞尔日。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我不使用 USB 接口、而只使用 I2C 或引脚配置、是否可以强制 PMID 引脚上的最大电流为3.1A?
此致、
塞尔日。