This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:3.1A、无 USB

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741984/bq25895-3-1a-without-usb

器件型号:BQ25895

您好!

如果我不使用 USB 接口、而只使用 I2C 或引脚配置、是否可以强制 PMID 引脚上的最大电流为3.1A?

此致、

塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔日

    在充电模式下(从 VBUS 流经降压转换器至 SYS/BAT 的电流)、您可以通过 VBUS 和 PMID 之间的 FET 感测到的输入电流限值达到最大值、方法是短接 D+=D-并将 ILIM 电阻设置为允许3.1A 或将引脚短接至 GND。 请记住、将 VBUS 连接到 PMID 的输入 FET 仅感应输入电流、然后告诉降压转换器不要允许更多的输出电流。 在 OTG 升压模式下(电流从 BAT 流过降压转换器、作为升压转换器反向工作、流向 PMID)、没有电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理解、非常感谢 Jeff!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对你的答案很怀疑。 您是说当适配器连接到 VBUS 时、RBFET 不能直接将电流从 VBUS 消耗到 PMID? 也就是说、如果禁用升压模式、则无法在 PMID 输出上施加电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔日

    VBUS 上的电压在  PMID 上可见、但 RBFET 本身不会限制电流。  RBFET 仅测量电流。  任何从 PMID 拉取的电流都不能在 BAT 下为 SYS 和/或电池供电。  PMID 没有短路保护、因此如果拉电流过大(>5A)、可能会损坏 RBFET。