This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:栅极输出意外低、FET 变热

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741074/lm5050-1-gate-output-is-unexpectedly-low-and-fet-gets-hot

器件型号:LM5050-1

尊敬的 TI:

用户在驱动降压/升压电路时遇到栅极输出电压电平问题、需要帮助、并且不知道在 TI 应联系谁。

"我将一个直流电源连接到它的输入端、它通过产生3.5V 的 Vgs 来打开 FET。 以下是我将降压稳压器的输出连接到 LM5050时的电压

PIN4–15.6V

引脚5–15.9V

在上述条件下、FET 中的体二极管导通、引脚6上的电压为15.6V、但其发热至90C。 当我将降压稳压器的输出连接到 FET 时、会禁止 LM5050提供 Vgs 以增强 FET 的形式是什么?  "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否提供一个显示故障行为的波形。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    所附波形显示了我们遇到的问题。

    蓝色通道为 LM5050-1引脚4、该引脚也是 MOSFET 的源极

    红色通道是 LM5050-1引脚6、也是 MOSFET 的漏极

    绿色通道是 LM5050-1引脚5、它也是 MOSFET 的栅极

    黑色通道是 Vgs

    在上电时捕获第一个波形。 第二张图片处于运行模式。 您可以看到、栅极电压几乎等于源极电压、MOSFET 不会导通。

    我尝试了相同的 LM5050-1、其中 Vin 来自电源、而不是降压输出、栅极打开。

    此外、这是我们使用的 MOSFET: FDMC86340ET80