请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 尊敬的 TI:
用户在驱动降压/升压电路时遇到栅极输出电压电平问题、需要帮助、并且不知道在 TI 应联系谁。
"我将一个直流电源连接到它的输入端、它通过产生3.5V 的 Vgs 来打开 FET。 以下是我将降压稳压器的输出连接到 LM5050时的电压
PIN4–15.6V
引脚5–15.9V
在上述条件下、FET 中的体二极管导通、引脚6上的电压为15.6V、但其发热至90C。 当我将降压稳压器的输出连接到 FET 时、会禁止 LM5050提供 Vgs 以增强 FET 的形式是什么? "