请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24617 你好
我们正在进行实验室安全测试、以满足以下有关充电电流过高的问题。
实验练习、执行以下测试、将充电器 IC 引脚20和24短路。 然后、BQ24617将为电池提供大约4.4A 的充电电流、该电流超出了我们的最大充电电流(3.6A)。
我们的输入电压为23V、电池电压为3S、大约为9.6~12.6V。
我们还在 BQ24617EVB 上执行相同的测试、这种现象是相同的。
您能否解释充电电流为什么会变为4.4A? 以及如何解决该问题?