This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:安全测试问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737541/bq24617-safety-test-issue

器件型号:BQ24617

你好

我们正在进行实验室安全测试、以满足以下有关充电电流过高的问题。  

实验练习、执行以下测试、将充电器 IC 引脚20和24短路。 然后、BQ24617将为电池提供大约4.4A 的充电电流、该电流超出了我们的最大充电电流(3.6A)。

我们的输入电压为23V、电池电压为3S、大约为9.6~12.6V。

我们还在 BQ24617EVB 上执行相同的测试、这种现象是相同的。  

您能否解释充电电流为什么会变为4.4A? 以及如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    短接充电器 IC 引脚20和24的用途是什么? 这两个引脚不相邻。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning。

    你好。

    我们 的客户需要通过外部实验室认证、而实验室需要测试此类架构。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ning。
    你好。
    请帮助我们解决此问题。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    有人能帮我解决这个问题吗? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    更新了安全测试编号 IEC60065。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件尚未根据 IEC60065进行测试。

    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。