This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:输出端的浪涌能力

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741846/tps54560-inrush-capability-at-output

器件型号:TPS54560

您好!

我只需要有关 TPS54560输出浪涌电流能力的一些小信息。 TPS54560可在几毫秒内处理的最大浪涌电流是多少?

根据数据表、在短路情况下、器件会将输出电流限制为6A 并降低输出电压。 但我正在寻找几毫秒内的浪涌电流能力。 每次打开负载时都会出现此浪涌电流。

谢谢 、此致

Ganapathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ganapathi、

    TPS54560具有逐周期电流限制功能。 它甚至在几微秒内也不会提供额外的电流。 如果施加大于6A 的负载脉冲、输出电容器必须提供额外的电流。 如果输出电压下降太多、您可以增加输出电容或限制负载开启时的浪涌。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    非常感谢您的快速响应。 在我的应用中、输出浪涌电流可能在5A - 6A 之间持续~50微秒。 在这种情况下,我想在这段时间内不会出现任何输出电压下降/任何问题。


    此致、
    Ganapathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ganapathi、

    如果输出浪涌小于6A、则输出电压不应下降。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Robert。

    此致
    Ganapathi