请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好!
我只需要有关 TPS54560输出浪涌电流能力的一些小信息。 TPS54560可在几毫秒内处理的最大浪涌电流是多少?
根据数据表、在短路情况下、器件会将输出电流限制为6A 并降低输出电压。 但我正在寻找几毫秒内的浪涌电流能力。 每次打开负载时都会出现此浪涌电流。
谢谢 、此致
Ganapathi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.