This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCC21520:使用 UCC21520驱动电源 IGBT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736966/ccs-ucc21520-drive-power-igbt-using-ucc21520

器件型号:UCC21520

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
我正在尝试使用 UCC21520和 为 IGBT STGWA19NC60HD VDSmax 600V -> 数据表来实现 H 桥。

数据表后面有一个用于半桥的原理图:


结果:
低侧电压 VDS 运行良好。 但高侧会产生不良的输出。 (下图)


黄色 是 Vgs。
蓝色表示高侧的 VDS。






意外现象:
  高侧 IGBT 导通时、高侧 IGBT 的 Vds 会显著振荡。

我找不到任何理由来解释这种现象。
问题:
 这种现象的根源是什么?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CyibK、

    很抱歉你有困难。 您能否发布电源环路区域布局的副本? 这将有助于我们调试该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Don Dapkus">CyiBK、您好!

    很抱歉你有困难。 您能否发布电源环路区域布局的副本? 这将有助于我们调试该问题。

    [/报价]

    感谢您的复制。

    我的布局如下 所示。

    顶层-层



    底层


    这 是我的项目。
    链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CyibK、

    很抱歉耽误你的时间。 您是否能够使其正常工作? 还是您仍有困难?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当我  用 NGTB40N65IHRWG IGBT 替换这些 IGBT STGW19NC60HD时、它工作良好。


    它们之间的区别在于 ST IGBT 是超快的、而第二个则不是。