请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在尝试使用 UCC21520和 为 IGBT STGWA19NC60HD VDSmax 600V -> 数据表来实现 H 桥。
数据表后面有一个用于半桥的原理图:
结果:
低侧电压 VDS 运行良好。 但高侧会产生不良的输出。 (下图)
意外现象:
高侧 IGBT 导通时、高侧 IGBT 的 Vds 会显著振荡。
我找不到任何理由来解释这种现象。
问题:
这种现象的根源是什么?
非常感谢。