请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 您好、专家、
在开环控制模式下、FB 引脚串联电阻器的具体要求是什么、因为在调试期间、如果电阻器很小、IC 将无法工作。 它是否与突发模式相关?
2.我们可以通过外部电路关闭突发模式吗? 如果是、如何实现?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
在开环控制模式下、FB 引脚串联电阻器的具体要求是什么、因为在调试期间、如果电阻器很小、IC 将无法工作。 它是否与突发模式相关?
2.我们可以通过外部电路关闭突发模式吗? 如果是、如何实现?
谢谢!
您好!
请分享原理图、我不确定您所指的电阻器是什么、但总的来说、当 FB 引脚被拉至接地超过200ms 时、控制器进入故障状态。 当 FB 引脚开始斜升时、控制器转换至 JFETON 状态。 当 VCC 超过 VCCStartSelf 阈值时、控制器进入软启动并开始切换。
启动过程是开环的、由软启动斜坡控制。 在软启动阶段不启用突发模式。
2. 一种快速方法是移除从 RVCC 连接到 LL/LL 引脚的电阻器、这将使突发模式阈值达到最小值。 您无法完全禁用突发模式。 如果输出端有一些最小负载、这将使控制器不受突发模式的影响。
我希望这能回答你的问题。
此致、
区域