This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302问题

Guru**** 2539480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739138/ucc256302-ucc256302-questions

器件型号:UCC256302

您好、专家、

在开环控制模式下、FB 引脚串联电阻器的具体要求是什么、因为在调试期间、如果电阻器很小、IC 将无法工作。 它是否与突发模式相关?

2.我们可以通过外部电路关闭突发模式吗? 如果是、如何实现?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享原理图、我不确定您所指的电阻器是什么、但总的来说、当 FB 引脚被拉至接地超过200ms 时、控制器进入故障状态。 当 FB 引脚开始斜升时、控制器转换至 JFETON 状态。 当 VCC 超过 VCCStartSelf 阈值时、控制器进入软启动并开始切换。

    启动过程是开环的、由软启动斜坡控制。 在软启动阶段不启用突发模式。

    2. 一种快速方法是移除从 RVCC 连接到 LL/LL 引脚的电阻器、这将使突发模式阈值达到最小值。 您无法完全禁用突发模式。 如果输出端有一些最小负载、这将使控制器不受突发模式的影响。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    但愿你一切顺利。
    我不知道上一次的答覆是否已回答你的质询。 随附的文档将使它们能够正确设置突发模式。
    但愿这对您有所帮助。
    www.ti.com/.../slua836a.pdf

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    谢谢、这很有用。