我尝试评估 LMG1020EVM-006、但它无法正常工作。
I 线将 VCSEL 的阳极粘结到 EVM 的阳极焊盘上、并使用银环氧将 VCSEL 的底部(阴极)连接到 EVM 的阴极焊盘上。
我对 R10和 R3进行了返工以绕过脉冲短路器。
我用 TI 发送给我的新 LDO 替换了 LDO (具有更高的电压设置)。
我确保信号和接地连接正确。
我按照用户指南中的步骤操作:
1、为直流偏置电源 J1加电5.5V、将电流限制设置为0.1A
2、连接函数发生器、将频率设置为100kHz、脉宽100ns、信号电压为3V、启用输出
3、以10V 为输入电源 J2加电、电流限制为0.1A (上次我测试旧电路板时、 输入电源上的电压为~1.8V、电流限制为0.1A。)
但仍然存在问题。 当我打开输入电源 J2时、功率降至~0.1V (设置为10V)、达到电流限制0.1A。
TP1和 PT3 GND 之间的电压为5V。
BTW、我测量了激光器阳极垫和阴极垫之间的电阻为~1.2欧姆、这是正常情况。
请帮帮我。
谢谢!
TAO