This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:LMG1020EVM-006问题、输入 J2

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739860/lmg1020evm-006-lmg1020evm-006-problem-input-j2

器件型号:LMG1020EVM-006

我尝试评估 LMG1020EVM-006、但它无法正常工作。

I 线将 VCSEL 的阳极粘结到 EVM 的阳极焊盘上、并使用银环氧将 VCSEL 的底部(阴极)连接到 EVM 的阴极焊盘上。

我对 R10和 R3进行了返工以绕过脉冲短路器。

我用 TI 发送给我的新 LDO 替换了 LDO (具有更高的电压设置)。

 

我确保信号和接地连接正确。

我按照用户指南中的步骤操作:

1、为直流偏置电源 J1加电5.5V、将电流限制设置为0.1A

2、连接函数发生器、将频率设置为100kHz、脉宽100ns、信号电压为3V、启用输出

3、以10V 为输入电源 J2加电、电流限制为0.1A (上次我测试旧电路板时、 输入电源上的电压为~1.8V、电流限制为0.1A。)

 

 

但仍然存在问题。 当我打开输入电源 J2时、功率降至~0.1V (设置为10V)、达到电流限制0.1A。

 

TP1和 PT3 GND 之间的电压为5V。

BTW、我测量了激光器阳极垫和阴极垫之间的电阻为~1.2欧姆、这是正常情况。

请帮帮我。

谢谢!

TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    感谢您与我们联系、有人很快就会回来帮助您解决问题。

    感谢您的耐心。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    要正确旁路脉冲短接器(不使用与门作为缓冲器)并直接从 FG 驱动1020个输入、您必须执行 R10/R3返工以及移除 R9返工、以便从输入端完全移除脉冲短接器和与门。 您能否确认未安装 R9并重新测试?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我删除了 R9。 但它仍然不起作用。

    您对下一步的建议是什么?

    我认为我的测试与您的其他客户的不同之处在于、我尝试绕过脉冲短路器电路。

    我使用 HP8131A 和 J3上的 SMA 连接器来提供脉冲信号。

    谢谢、

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    感谢您的更新!
    您是否还在尝试绕过与门?
    我将获得一个新的 EVM 并进行更改以绕过脉冲短接器/与门、应用电源并记录所有内容以告知您我的连接。 如果所有电路板的运行方式都相同、则可能是您的连接问题所在。
    我还协调了如何将损坏的 EVM 送至我自己、以便我可以进行适当的调试、以便我可以确保返回一个正常工作的 EVM。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    更新了:我暂时将其脱机、如果解决方案在1020 EVM 用户中是常见问题/解决方案、我将更新此主题。 我怀疑 J2 VBUS 输出由于反向连接而达到电流限制的原因。 在这种情况下、GaN 会在第三象限传导电流、并可能导致损坏。

    谢谢、