请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 您好!
我们的 MCU 为 BQ76PL455A 提供+5V 电压。 RX 和 TX 信号、如下所示。
黄色:BQ76PL455A RX
蓝色:BQ76PL455A TX
TX 的高电平约为+4V、低电平为0.4~0.6V。 这是正常的吗?
此致、
JET
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的 MCU 为 BQ76PL455A 提供+5V 电压。 RX 和 TX 信号、如下所示。
黄色:BQ76PL455A RX
蓝色:BQ76PL455A TX
TX 的高电平约为+4V、低电平为0.4~0.6V。 这是正常的吗?
此致、
JET