This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A 的通信

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737105/bq76pl455a-communication-of-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我们的 MCU 为 BQ76PL455A 提供+5V 电压。 RX 和 TX 信号、如下所示。

  

黄色:BQ76PL455A RX

蓝色:BQ76PL455A TX

TX 的高电平约为+4V、低电平为0.4~0.6V。 这是正常的吗?

此致、

JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、

    这不是正常行为。 您是否能够确认 EVM SW2上的开关均在连接到微控制器的 PL455器件上处于单端模式?

    谢谢!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince

    是的、SW2始终切换到信号端。 我们测量引脚52 (C = 5V)和引脚53 (D=0V)。

    引脚38 (TX)不连接到 SW2。

    此致、

    JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、

    您能否确认电路板上和微控制器上的 VIO 和 VCC 电压值是否匹配? 通信信号的电压电平不匹配将意味着通信电源电压未正确匹配。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    引脚41 (VIO = 4.75V)和 VCC = 5.0V

    此致、
    JET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JET、
    您能否共享原理图的 UART 部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JET、
    是否存在问题?
    我想查看 MCU 和 PL455A 之间的 GND。
    检查 gnding 并显示原理图的 UART 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    是否将 uC 直接连接到 PL455A EVM?

    您能否向我展示如何连接 PL455A EVM 的 VDDX 和 VIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    PL455 EVM 连接12V 至22V 电源(BAT0至 BAT16)、VCC 应用5.13V 电源以及设备的标准 UART 通信时、我无法重现您的问题:

    请提供有关您用于 PL455的电源的更多信息。

    此致、

    Vince