请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24715 尊敬的专家
我的客户是中国 NB ODM 公司。 目前 有一个 MP 项目存在一些质量问题、它们测量 电压并提出一些问题。
电池电压为2S 8.8V。 VCC 电压连接到 VBUS 和 VBAT 时都使用两个二极管(这意味着 即使只 连接电池,REGN 也具有电源, 寄存器也不会复位)
问题是、当插入交流电源时、我们可以测量 VSYS 电压附近的9V 电压。 VSYS MAX 似乎已设置为9.008V 作为默认值。
我想问:
如果 IC VCC 始终有电源,那么最大充电电压寄存器(0x15H)的条件如何复位?
另外、充电电流重新稳压器复位条件如何? 我们看到、当 IC 只有电池电源时、0x14H 寄存器可以向 VCC 写入值。
3.如上所述,如果 VCC 始终通电,那么判断充电启用和充电禁用的条件如何? 由 ACOK =1判断并将0x14H 复位为0x0000吗?
4、如果 VCC 始终通电、这是否意味着不会发生 POR 情况?
感谢您的回复!
BR
Bruce