This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:这个部件的几个问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740582/bq24715-several-question-of-this-part

器件型号:BQ24715

尊敬的专家

我的客户是中国 NB ODM 公司。 目前 有一个 MP 项目存在一些质量问题、它们测量 电压并提出一些问题。

电池电压为2S 8.8V。 VCC 电压连接到 VBUS 和 VBAT 时都使用两个二极管(这意味着 即使只 连接电池,REGN 也具有电源, 寄存器也不会复位)

问题是、当插入交流电源时、我们可以测量 VSYS 电压附近的9V 电压。 VSYS MAX 似乎已设置为9.008V 作为默认值。

我想问:

如果 IC VCC 始终有电源,那么最大充电电压寄存器(0x15H)的条件如何复位?

另外、充电电流重新稳压器复位条件如何?  我们看到、当 IC 只有电池电源时、0x14H 寄存器可以向 VCC 写入值。

3.如上所述,如果 VCC 始终通电,那么判断充电启用和充电禁用的条件如何? 由 ACOK =1判断并将0x14H 复位为0x0000吗?

4、如果 VCC 始终通电、这是否意味着不会发生 POR 情况?

感谢您的回复!  

 BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    请参阅 BQ24715数据表第6页、对于2S、VSYSMAX_REG 为9.008V。

    1. 2. 有关看门狗定时器的信息、请查看数据表第16页的第8.3.3节"充电器超时"。
    3、ACOK 仅指示 A 有效输入源、未指示充电状态。 由于看门狗离线时间或[0x14]<=64mA、充电可被禁用。
    4、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    NB ODM 客户始终关闭看门狗计时器!

    那么、我的问题与看门狗无关!

    如果不关心看门狗,那么复位条件是什么!

    谢谢!

    BR

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    NB ODM 客户始终关闭看门狗计时器!

    那么、我的问题与看门狗无关!

    如果不关心看门狗,那么复位条件是什么!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦将一个有效命令写入0x15寄存器、MaxChargeVoltage ()不会在启用/禁用充电之间自动改变。 例如、要将2S 重置为默认值9.008V、需要向0x15寄存器发出有效命令(例如、十六进制数字233对于9008mV 有效)。 与 MaxChargeVoltage()类似,ChargeCurrent()可以通过 POR 或向0x14写入有效命令来复位。
    和充电启用/禁用可通过 ChargeOption()命令进行更改。 请查看数据表第8.5.1.3节表3以了解禁止充电。

    此致、

    Alejandro