请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、
您好!
我正在执行周期、并且充电意外结束。 查看 safetyStatus、它看起来是由 CTO 保护引起的。 以下是我的配置中与 CTO 相关的参数:
CTO 充电阈值:150mA
CTO 挂起阈值:100mA
CTO 延迟:25000s
CTO 重置:2mAH
由于缺少文档和此帖子:
我假设 CTO 计时器在放电时会复位至少 CTO 复位。
下面是一个显示充电停止时间的图:
为了参考充电未停止时的类似图:
那么、我的问题基本上是:CTO 计时器复位的具体条件是什么? 这是我应该避免的错误功能吗?
BQ40Z50-R2更新为 v2.11。