This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CTO 计时器复位条件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741675/bq40z50-r2-cto-timer-reset-condition

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

我正在执行周期、并且充电意外结束。 查看 safetyStatus、它看起来是由 CTO 保护引起的。 以下是我的配置中与 CTO 相关的参数:

CTO 充电阈值:150mA
CTO 挂起阈值:100mA
CTO 延迟:25000s
CTO 重置:2mAH

由于缺少文档和此帖子:   我假设 CTO 计时器在放电时会复位至少 CTO 复位。

下面是一个显示充电停止时间的图:

为了参考充电未停止时的类似图:

那么、我的问题基本上是:CTO 计时器复位的具体条件是什么? 这是我应该避免的错误功能吗?

BQ40Z50-R2更新为 v2.11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!

    您对 CTO 重置参数有正确的了解。 我无法从您的设置或波形中看到任何内容、从而解释您为什么会看到 CTO 保护触发器。

    但是、我确实看到器件温度在充电期间上升非常快。 是否确定未发现 OTC 故障? OTC 保护的默认设置为55C。 我在您的数据图中看不到它达到该温度、但您是否看到任何达到该温度的样本(此故障的默认延迟仅为2秒)?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的输入。 对于您对温度的关注、只有 BQ40Z50内部温度升高、电池温度(在具有输出 NTC 的电池组上实际测量)不高于30°C、在"配置-温度启用"中、我删除了 TSInt (值为0x1E)。

    这里显示了安全状态和警报标志的类似图。 我们可以看到、这实际上是被触发的 CTO 标志、而不是 OTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!
    您的 DSG 电流阈值是多少?
    您必须进行2mAh 的放电并处于放电模式(|CURRENT ()|>DSG Current Threshold)才能重置 CTO 计时器。
    我怀疑电流不会低于 DSG 阈值、因此 CTO 计时器未复位。
    如果不是这样的问题、请将您的日志文件与此问题附加在一起、使用日志更容易找出问题。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    很棒的地方! 实际上、"DSG 电流阈值"设置为100mA、放电电流就在其下方。

    因此、出于完整性考虑、我对第一个问题的回答:CTO 计时器复位的具体条件是什么? 是:
    在放电模式下、放电容量的" CTO 重置"至少会在"电流<-DSG 电流阈值"时发生。

    谢谢!