请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他部件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
最近、我们尝试完成了两次学习周期、两次都无法在最终放电结束时识别到器件为空。
下面是使用的组件列表:
- INR18650-35E Samsung SDI
- BQ28Z610EVM-532
- 德州仪器 EV2400
学习周期如下:
- bq28z610EVM-532 直接连接到两个 INR18650-35E Samsung SDI 电池
- Bq28z610EVM-532连接到 EV2400接口板、后者连接到 PC
- 启动了 Battery Management Studio 并从列表中选择了2610_0_20_bq28z610
- 电量监测计固件已更新至最新版本
- 选定的化学 ID 为“2123”
- 数据存储器保持不变、除了
- 设计容量:3350mAh
- 设计容量:2412Wh
- 设计电压:7200mV
- 充电术语锥形电流:150mA
- 放电电流阈值:75mA
- 充电电流阈值:75mA
- 停止电流:10mA
- 端点电压:5300mV
- 对于初始放电、使用了替代方法。 在5小时周期结束时、VOK 位被清零、其余的被置位
- 在初始放电和休息周期之后、数据存储器中的更新状态位仍然为00-
- 充电开始到满电后、VOK 位按预期设置、并在剩余周期后清零。 请注意、更新状态保持为0
- 在最终放电至空电时、电子负载以1.5A 的电流对电池进行放电。 在放电期间、更新状态仍然为0。 电池在5.6V 时达到0%的充电容量。 在电子负载关闭的那一刻,bqstudio 就无法再识别该设备了,所有东西都变成灰色了。 请注意、初始放电期间执行了相同的过程、但这似乎仅在最终放电完成后发生。
请提供建议、因为此问题在尝试学习周期的两次过程中都出现。