This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:完成最终放电后、不再检测到电量监测计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, EV2400, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740284/bq28z610-fuel-gauge-no-longer-detected-once-final-discharge-is-complete

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件: EV2400BQSTUDIO

您好!

最近、我们尝试完成了两次学习周期、两次都无法在最终放电结束时识别到器件为空。

下面是使用的组件列表:

  • INR18650-35E Samsung SDI
  • BQ28Z610EVM-532
  • 德州仪器 EV2400

 

学习周期如下:

  1. bq28z610EVM-532 直接连接到两个 INR18650-35E Samsung SDI 电池
  2. Bq28z610EVM-532连接到 EV2400接口板、后者连接到 PC  
  3. 启动了 Battery Management Studio 并从列表中选择了2610_0_20_bq28z610
  4. 电量监测计固件已更新至最新版本
  5. 选定的化学 ID 为“2123”
  6. 数据存储器保持不变、除了
  • 设计容量:3350mAh
  • 设计容量:2412Wh
  • 设计电压:7200mV
  • 充电术语锥形电流:150mA
  • 放电电流阈值:75mA
  • 充电电流阈值:75mA
  • 停止电流:10mA
  • 端点电压:5300mV
  • 对于初始放电、使用了替代方法。 在5小时周期结束时、VOK 位被清零、其余的被置位
  • 在初始放电和休息周期之后、数据存储器中的更新状态位仍然为00-
  • 充电开始到满电后、VOK 位按预期设置、并在剩余周期后清零。 请注意、更新状态保持为0
  • 在最终放电至空电时、电子负载以1.5A 的电流对电池进行放电。 在放电期间、更新状态仍然为0。 电池在5.6V 时达到0%的充电容量。 在电子负载关闭的那一刻,bqstudio 就无法再识别该设备了,所有东西都变成灰色了。 请注意、初始放电期间执行了相同的过程、但这似乎仅在最终放电完成后发生。

请提供建议、因为此问题在尝试学习周期的两次过程中都出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的更新状态为0、则表示您尚未启用它。 将命令0x21发送到 MAC 或按下 bqStudio 上的 IT 启用按钮。 有关执行 LC 的说明、请访问 www.ti.com/.../slua777.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在充电过程中启用。 在初始放电期间、它被禁用、但在5小时放松期后立即启用。 此外、是否有人猜测 bqstudio 在最终放电完成后为何不再检测到电量监测计? 这两次都是在最后放电过程完成时发生的。

    提前感谢、

    Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 ev2400并停止扫描、我们注意到几个小时后未检测到监测计。 我们怀疑这是由于 Windows 中的错误导致的、该错误会删除未使用或未激活的 USB HID 引用。 如果您继续扫描、则不会出现此问题。

    但您真正应该关注的是、更新状态为0。 这意味着您永远不会真正循环电池。