This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在 UCD3138RJAR 中、哪些引脚可用作 DAC 输出?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741850/ucd3138-which-pins-can-be-used-as-dac-output-in-ucd3138rjar

器件型号:UCD3138

您好!

客户希望使用 UCD3138RJAR 一个引脚作为基准输出。

在 UCD3138数据表中、可以输出 DAC、

客户想要在 UCD3138RJAR 中控制哪些引脚可用作 DAC 输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只能使用具有 ACOMP_x_OUT_EN 位的比较器。 因此、这是 D、E、F 和 G、但 G 不会输出在40引脚封装上。 因此有3个:
    引脚2 - AD13连接到比较器 E
    引脚3 - AD06连接到比较器 F
    引脚4 - AD04连接到比较器 D

    请注意、输出主要用于测试目的、并且具有非常高的输出阻抗。