请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好!
客户希望使用 UCD3138RJAR 一个引脚作为基准输出。
在 UCD3138数据表中、可以输出 DAC、
客户想要在 UCD3138RJAR 中控制哪些引脚可用作 DAC 输出?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.