This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:CAN#39;t 获得适当的输出电压

Guru**** 2567375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741903/tps74401-can-t-get-proper-output-voltage

器件型号:TPS74401

您好!

我们希望从3.3V 获得3V 输出、但只有它才能获得0.4V 输出电压。

原理图随附。

我们尝试将 EN 引脚连接到 VIN (3.3V)、但输出电压为0.4V、不变。

我们尝试将 BIAS 引脚连接到 VIN (3.3V)、利用 EN 绑定的 VIN、输出电压为2.6V。

我们如何获得适当的3V 输出? 该板仅提供5V 电压。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    TPS74401需要一个偏置轨为包括内部放大器在内的内部电路供电。  

    为了使输出稳定、Vin 和 Vbias 都必须高于各自的压降规格。

    非常尊重、

    Ryan