请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 大家好、
当 BQ25505从空电容器(1F)充电时、VSTOR 逐渐增大。
也许 随着电容器充电的时序、它变成了大约8Hz 的方波。
至于这种现象、我认为它是数据表中未描述的内容、但这种现象是否总是发生?
或者、它是 VBAT_OK 之前的状态、因此不支持该状态。请告知。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.