This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:当 VSTOR 电压为低电平时打开运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740875/bq25505-on-operation-when-vstor-voltage-is-low

器件型号:BQ25505

大家好、

当 BQ25505从空电容器(1F)充电时、VSTOR 逐渐增大。
也许 随着电容器充电的时序、它变成了大约8Hz 的方波。
至于这种现象、我认为它是数据表中未描述的内容、但这种现象是否总是发生?
或者、它是 VBAT_OK 之前的状态、因此不支持该状态。请告知。
此致
Hayashie2e.ti.com/.../181026-bq25505-1VSTOR-2VOR-3Vin-01-.tife2e.ti.com/.../181026-bq25505-1VSTOR-2VOR-3Vin-02.tif
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请提供原理图。 在图中、VOR 是 FET 的输出、在 VBAT_SEC 上的可再充电电池和一次电池之间切换、是吗? 如果是、则方波的一个电平应为 VSTOR 电平。 此外、方波的低电平接近 VIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。
    我已告诉您您的问题。

    电路图已在 EVM 上进行测试、我们已针对 MPPT 对常数进行了一些修改。
    关于 VOR 的波形、由于 VIN 电压较低、因此初级侧的电压按原样输出。 正如您指出的、方波的低电平接近 VIN。

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    VOR 上的负载是多少? VIN 上的电压与 VOR 上的电压不直接相关。 如果电源无法在 VSTOR=VOR 时为负载提供 VIN_DC 所需的电源、则 VOR=VSTOR 会下降、VOR 输出切换到连接在 VBAT_PRI 的主电池。 器件中没有8Hz 时序。 外部(输入功率或负载不足)导致开关。