请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好、
我们在另一篇 E2E 帖子中建议使用 TPS2121。
我们正在寻找 不间断电源(UPS)中的传输开关。 我们将120VAC 校正为12VDC 作为主电池、并将12VDC 汽车电池用作备用电池。 我们正在 ORing 12VDC 主电池和12VDC 备用电池。 我相信对于我们的应用、电源多路复用器配置将是最佳选择。
然而、TPS2121的占用空间非常小、是否有像 DIP-8这样更大的可用选项。
此致、
Carolina Gomez