Other Parts Discussed in Thread: LM4121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4121 您好!
我正在考虑使用 LM4121器件的电路。
其中、我有关于器件行为的问题、因此我会问您一个问题。
当器件的输出短路时、当其流速高达30mA 时、数据表中对其进行了说明。
例如、当输入电压为12V 时、器件的损耗为360mW。
作为绝对最大额定值、此器件的功率耗散为350mW。
当损耗超过最大额定值时、器件的状态是什么?
设备是否正在刻录?
此致、