This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:器件的输出短路行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741863/lm4121-behavior-of-output-short-circuit-of-device

器件型号:LM4121

您好!

我正在考虑使用 LM4121器件的电路。
其中、我有关于器件行为的问题、因此我会问您一个问题。

当器件的输出短路时、当其流速高达30mA 时、数据表中对其进行了说明。
例如、当输入电压为12V 时、器件的损耗为360mW。
作为绝对最大额定值、此器件的功率耗散为350mW。
当损耗超过最大额定值时、器件的状态是什么?
设备是否正在刻录?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    器件的状态取决于特定因素。 由于这种情况违反了绝对最大值、因此12V 和30mA 时的长时间短路情况可能会对器件造成损坏。 我不知道会发生什么类型的损坏。 350mW 的值基于器件的 Tj。

    另一种情况是、如果该器件具有内部热关断功能、则该器件可以关断。 我正在询问内部团队该器件是否具有该器件、因为数据表中未指定该器件。

    -Marcoo