请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我有12伏电池、需要为高功率 LED 灯供电、但我需要一些电路建议、以便使用相同的12伏电池为 ESP32 器件供电、
我知道分压器、但电路中的功率损耗很高、因此我正在寻找一些更高效的建议、以帮助我为 ESP32供电、而不会出现任何损坏问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有12伏电池、需要为高功率 LED 灯供电、但我需要一些电路建议、以便使用相同的12伏电池为 ESP32 器件供电、
我知道分压器、但电路中的功率损耗很高、因此我正在寻找一些更高效的建议、以帮助我为 ESP32供电、而不会出现任何损坏问题。