This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用12伏电池为 ESP32供电

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740176/how-to-give-power-to-esp32-using-12v-battery

我有12伏电池、需要为高功率 LED 灯供电、但我需要一些电路建议、以便使用相同的12伏电池为 ESP32 器件供电、

我知道分压器、但电路中的功率损耗很高、因此我正在寻找一些更高效的建议、以帮助我为 ESP32供电、而不会出现任何损坏问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nate、

    为什么不添加一些高效降压转换器?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    要点是 ESP32会消耗大量电池电量、我想对输入进行限制、使其从电池获取的输入非常少、并通过一些电流放大、它将提供准确的输入、以便实际正确地馈送到 ESP32电路。

    因为我在 ORAM 中不是很好、所以需要寻找一些替代方法来实现这一功能并延长电池寿命、从而使其能够工作更长时间