请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
我了解在连接 VBUS 后默认设置 VINDPM 阈值的流程如下。
检测到#1 VBUS ->#2开始测量 VBUS 电压->完成#3设置 REG0x0B/0A ->#4启用 转换器
然后、让我提出以下问题。
- bq25713在 VBUS 电压上升至3.5V 时检测 VBUS 电压。 我的理解是否正确?
- 请告诉我从检测到的 VBUS (#1)到测量 VBUS (#2)的等待时间
- 请告诉我 从测量 VBUS (#2)到完成设置 REG0x0B/0A (#3)所需的时间
此致、
Satoshi