This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:完成默认 VINDPM 阈值设置的时间

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740137/bq25713-time-to-complete-default-vindpm-threshold-setting

器件型号:BQ25713

您好!

我了解在连接 VBUS 后默认设置 VINDPM 阈值的流程如下。

  检测到#1 VBUS ->#2开始测量 VBUS 电压->完成#3设置 REG0x0B/0A ->#4启用 转换器

然后、让我提出以下问题。

  1. bq25713在 VBUS 电压上升至3.5V 时检测 VBUS 电压。 我的理解是否正确?
  2. 请告诉我从检测到的 VBUS (#1)到测量 VBUS (#2)的等待时间
  3. 请告诉我 从测量 VBUS (#2)到完成设置 REG0x0B/0A (#3)所需的时间

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    1.是的、当 VBUS 上达到3.5V 时、认为适配器存在
    3.5V 适配器检测后大约为50ms、引入此功能可使电源达到稳定状态值(详情如下)
    3.我不知道如何衡量这一点,所以我不能给你一个确切的数字。 测量 VBUS 之前、它应该大大少于(目的) 50毫秒的延迟、这是因为它由硬件驱动进入寄存器。

    2号的详细信息:
    为了确定50ms、我在各种转换速率下以0 -> 20V 的斜坡为电路板供电。 这里是每个速率的寄存器0x3D 的读数

    11.456在100毫秒内从0V 斜升至20V
    15.936、在75毫秒内从0V 斜升至20V
    18.240、在50毫秒内从0V 斜升至20V
     请注意、即使在瞬时斜坡上、18.240也是最大值
    18.048、在70毫秒内从0V 斜升至20V

    由于寄存器0x3D 中的11.456V 对应于 VBUS 上大约13V 的读数、因此测量值在斜坡开始后约65ms 进行、即在达到3.5V 阈值后约50ms 进行。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢您的支持。 您的实际测量结果为客户提供了足够的信息。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我还尝试使用所连接的慢速斜坡输入电压来确认 REG0x3D 值。 我知道 REG0x3D 值为"测量电压- 1.28V"、因此我检查了从3.5V 到 REG0x3D + 1.28V 的持续时间。 然后、持续时间似乎长于50ms、 并且变化不一。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我可以获取更多波形、如果需要、请告诉我。

    此致、
    Satoshi