This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3890:TPS3890未根据 CT 值在 MR 和复位之间提供延迟

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740922/tina-spice-tps3890-tps3890-not-giving-the-delay-between-mr-and-reset-based-on-ct-value

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在使用 TPS389012和 TPS389033在 TINA 中进行仿真、以监控1.2和3.3的多个电源电压、如第页上所示 数据表的12 (图23)。 SPICE 模型取自 TI 网站。0.1uf 的 CT 电容器(提供大约100ms 的延迟)放置在芯片的两端。 两个芯片复位引脚上均使用10K 上拉电阻。 3.3V 和1.2V 的压摆时间均为20ms。

当瞬态仿真完成时、1.2监控芯片(TPS389012)的 b/w MR (3.3伏)和 RESET 高电平的延迟大约为100ms、但是 对于3.3V 监控芯片(TPS389033)、MR 高电平到 RESET 高电平的延迟仅为5ms、 根据数据表、这不正确(应为~100ms)。 请帮我解决问题。 是因为 SPICE 模型没有考虑这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haresh、

    您可以尝试提高/MR 引脚的压摆率、因为该引脚是数字输入、而不是模拟输入。 /Mr.逻辑低电平和逻辑高电平之间的转换应该很快

    如果这无法解决问题、我将需要寻求创建 TINA SPICE 模型的 TI 建模团队的帮助。 他们可能能够帮助您确定模型的运行方式为何不符合预期。

    我已指派适当的联系人来帮助该模型。 如果更改压摆率可以解决该问题、请告知我们。 谢谢。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、

    请附上您的 TSC 文件、以便我们可以查看问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到随附的 TSC 文件。

    我们需要确认两个芯片的 MR 复位之间的延迟、根据 CT、该延迟应为~100ms.e2e.ti.com/.../reset-ckt-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    改变 MR 的压摆无助于我进行仿真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    该模型基于数据表的初始版本而构建、该版本的延迟稍长(请参阅下面的代码段)。 最新版本的数据表延迟稍快。

    旧数据表(初步)

     

    最新数据表

     


     

    我已经调整了模型、使其与您需要的100ms 电容匹配。 如果您想对此进行进一步微调、您可以在模型中更改以下行:

    G_U1_ABMI2      0 CT 值{if (V (SENSE_CT)>0.5、1.5u、0)  }   

    如果要减小延迟、请增加数字1.5u;如果要增大延迟、请减小延迟。

    e2e.ti.com/.../reset-ckt-sim_5F00_NG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,通过将1.5u 更改为0.85,我在 MR 和 RESET 之间得到`~100ms 的延迟。