This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:LM5072电压不是12V

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5072, TPS23751, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740385/lm5072-lm5072-voltage-is-not-12v

器件型号:LM5072
主题中讨论的其他器件: TPS23751PMP11254

我们的 POE 12V 电路参考 LM5072 12V 输出电压25W PoE PD  

http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snvu100/snvu100.pdf

所有组件与参考设计相同。 输出电压为7.3V、电阻器温度 R1728为150 %。

问题是什么? 感谢您的任何建议。

e2e.ti.com/.../LM5072-12V-POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    查看随附的原理图、您可以看到与 R1728串联的阻尼器电容器是原来的10倍。 应为1000pF。 您能验证吗? 谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意、LM5072是一款不合规的25W PD 控制器。 它是在发布 IEEE802.3at 标准之前设计的。

    相反、我建议查看我们符合 IEEE802.3at 2类标准的解决方案。 例如、PMP11254符合相同的电源要求、并且已通过 EA 认证(PoE 标识)、适用于 IEEE802.3at 2类应用。 此设计使用 TPS23751。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin,ć

    感谢你的帮助。

    没错、我们应该将缓冲电容器电容更改为1000pF。 并且温度得到了纠正。

    12V 输出电压如何? 如何计算反馈电路? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5072 15W 可满足我们的电源要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有看到您的原理图有其他问题。 因此、这可能是 PCB /组装问题。

    输出是否稳定在7V (跨负载)? 如果是、我建议检查 U174实际上是 LM431A (2.5V)器件、而不是1.25V 基准。 您能否检查 R1717、R1719、R1716是正确的值。 如果我计算得到的1.25V 基准电压、~6V、这可能会对其进行解释。

    如果输出未调节7V (输出电压随着负载的增加而降低)、我将检查 R1707、R1708、R1709、R1710的值是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin,ć

    U174为 M431A、所有电阻器 R1717、R1719、R1716、R1707、R1708、R1709、R1710的值都正确。

    我们将电阻器 R1721从0欧姆更改为2.4K 欧姆。 输出为12.4V。

    更改 光耦的偏置电流是否正常? 感谢您的任何建议。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    只要您在整个输出电流和输入电压范围内进行调节、我就不会看到通过光耦的电流变化问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin,ć

    我们似乎需要更多的测试。  感谢你的帮助。   

    Kevin