主题中讨论的其他器件: TPS23751、 PMP11254
我们的 POE 12V 电路参考 LM5072 12V 输出电压25W PoE PD
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snvu100/snvu100.pdf
所有组件与参考设计相同。 输出电压为7.3V、电阻器温度 R1728为150 %。
问题是什么? 感谢您的任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的 POE 12V 电路参考 LM5072 12V 输出电压25W PoE PD
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snvu100/snvu100.pdf
所有组件与参考设计相同。 输出电压为7.3V、电阻器温度 R1728为150 %。
问题是什么? 感谢您的任何建议。
尊敬的 Kevin:
我没有看到您的原理图有其他问题。 因此、这可能是 PCB /组装问题。
输出是否稳定在7V (跨负载)? 如果是、我建议检查 U174实际上是 LM431A (2.5V)器件、而不是1.25V 基准。 您能否检查 R1717、R1719、R1716是正确的值。 如果我计算得到的1.25V 基准电压、~6V、这可能会对其进行解释。
如果输出未调节7V (输出电压随着负载的增加而降低)、我将检查 R1707、R1708、R1709、R1710的值是否正确。