请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 您好!
我不打算使用栅极驱动器(BST1、BST2、HS1和 HS2) 、并且想知道我是否可以将引脚接地。 如果不是、在不使用这些引脚时、建议对它们使用什么? 如果我可以将这些引脚接地、那么采用这种方法是否有任何缺点?
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不打算使用栅极驱动器(BST1、BST2、HS1和 HS2) 、并且想知道我是否可以将引脚接地。 如果不是、在不使用这些引脚时、建议对它们使用什么? 如果我可以将这些引脚接地、那么采用这种方法是否有任何缺点?
谢谢、
HSG