This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:不使用栅极驱动器时、能否将 BST1、BST2和 HS1、HS2接地?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741692/lm5045-can-i-ground-bst1-bst2-and-hs1-hs2-when-not-using-the-gate-drive

器件型号:LM5045

您好!

我不打算使用栅极驱动器(BST1、BST2、HS1和 HS2) 、并且想知道我是否可以将引脚接地。   如果不是、在不使用这些引脚时、建议对它们使用什么?  如果我可以将这些引脚接地、那么采用这种方法是否有任何缺点?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,高速家伙,
    如果您不使用高侧驱动器、则可以将 HS1、HS2接地并将 BST1和 BST2连接到 VCC。
    如果您执行此操作、则所有4个驱动器都以 GND 为基准。
    此致
    John